This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:稳压器启动问题/完整性检查

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248644/tps61196-regulator-startup-issue-sanity-check

器件型号:TPS61196

感谢您今天的参与。

我们要在应用中使用 TPS61196、我在 启动稳压器方面遇到了问题。  需要注意的是、在两个芯片上、当(同时)启用时、VDD 达到~6V、并且 PWM1-6似乎能正常工作、尽管 VOUT 为 VIN 时并没有升压。

在调查期间、我希望对我的价值观进行彻底检查、以确保我不会在左侧区域望着天空。  下面 是原理图的相关部分、并 有一个用于计算的页面。

一些简短问题(重新讨论:数据表、链接中的相关摘录):

  • 我认为我误解了 图1中的方程、因为它看起来与 表1/图4相矛盾。  对于400kHz 开关、我肯定应该使用100k 欧姆、而不是100欧姆?
  • 对于图22中的"多芯片并行运行"图、省略了单芯片布局中的某些元件(C8、R13-18)。  这是有意为之、还是图纸仅用于 说明带有较重权重红线的连接?
  • 假设存在 R13-18、如果省略 C8、 是否可以(诚然可能不稳定?) 启动 会表现出下图所示的行为?  很抱歉缺少 ISNS 数据、 今天将进行检查。
  • 一般而言、原理图或链接页面中的其他内容是否不正确?

再次感谢您、

K·埃利奥特

计算:  https://dev.ilot.net/TahPei3ahP/tps61196_demo1/tps61196.html

原理图摘录:

启动问题捕获、Vout @ L1:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elliot:

    我会在稍后回复您的问题、感谢您的耐心等待。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick。

    为了添加到数据、昨天我尝试了仅使用一个通道的单芯片配置(其他器件的端接为20k、每个数据表)。  现在、Q1的基极上有一个驱动波形。  使能引脚连接在~15s 时、该通道的 PWM 引脚连接在~28s 时。

    请忽略我的第三个问题-在这种状态下启动"步进"看起来是一样的。

    经过深入思考后、我认为使用原始配置可能损坏了 TPS61196。  我用来创建灯串的 LED 分别有一(1)个2.0V 通道和三(3)个3.2V 通道(RGBW)。  我增加了串联电阻以在100mA 处进行补偿、但未能将任何斜升期间通道特性曲线的变化纳入考量。  由于我们计划在每块板上使用四(4)个这样的芯片、我将尝试在他们自己的芯片上完全独立地驱动2.0V 通道、如果需要的话。

    更新、2天后:不用介意升速。  制作了另一批非触摸板,具有相同的红色通道问题运行一个通道独立。  已检查每个电路板、并且某些 LED 上的红色通道短路。  再次查看数据表、发现数据表的建议封装与产品不符。  查看制造商网站、有一个更新了封装的较新版本数据表。  道德:制造商在修订产品说明书时热衷于更新供应商。  仍在测试共享稳压器上链的差异、仍然在一对单独的第二个芯片上放置红色。

    一旦启用 PWM、单芯片配置的平均电压仍为~24.5V、但这是通过针对双芯片配置计算元件值来实现的。

    更多更新:再次检查链条消耗的电流-在100mA 是正确的、使我相信零件之间存在很大的差异。

    我将测试单芯片配置、无2.0V 通道的双芯片配置以及 星期一隔离的2.0V 通道的正确组件值并报告。

    再次感谢您抽出宝贵的时间提供相关见解。

    更进一步的更新:我得出的结论是、由于占用空间缩短、第一个芯片爆炸了、并且 TPS61196运行完美。  仍希望收到未决问题的答案并确认计算结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elliot:

    由于一些冲突,我明天会答复你们。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elliot:

    您能总结一下测试设置吗? 包括输入电压、输出电压、LED 电流以及 IFB 引脚的连接。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压= 24V

    输出电压= 25.6V

    LED 电流= 100mA

    IFB 引脚被连接至灯串中最后一个 LED 的阴极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elliot:

    对于双芯片配置(我们称之为主/从模式)、您能否在系统上电时测量 U6的 REF 电压波形(原理图中的上部 IC)。 让我们看看该电压是否正常斜升。

    Br

    帕特里克