This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:FPWM 模式期间的可闻噪声

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247654/tps61088-audible-noise-during-fpwm-mode

器件型号:TPS61088

我们使用 TPS61088将电源轨从3.2V 升压到7.5V、实现射频通信的突发传输期间电流要求为3A。 在突发传输期间、即使我们 强制 TPS61088进入(MODE 引脚到 GND) FPWM 模式、我们也可以听到嘀答声。 您能帮我解决这个问题吗? 可能的原因是什么?

  • FSW 电阻器设置为150K 欧姆、以将开关频率设置为1MHz
  • 随附的原理图参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您的电流限制似乎是不够的。

    可以计算出输入电流:IIN=7.5*3/0.9/3.2=7.8A、忽略了纹波。

    在 PFM 模式下、设定的电流限值只有5.4A。

    因此、在添加负载时、输入电流将受到限制、输出电压将下降。

    这可能会导致导通-关断振荡并导致噪声。

    请检查输出波形和其他波形。

    并且应扩大电流限制。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    请注意、我们不使用 PFM 模式、因为我们的器件模式引脚连接到 GND 以在 FPWM 模式下运行、从而降低可变噪声。 根据数据表、  FPWM 模式可以避免由低开关频率引起的噪声和其他问题。 但在我们的例子中、仍然存在可闻噪声。

    在执行建议的更改之前、我又进行了一次测试。 我将输入电压保持为工作台电源的5.2V (Vmax 输入)。 我仍然可以听到可闻开关噪声。 我相信、通过增加输入电压将电流限制要求保持在4.9A 以下。

    此致

    斯卡弗利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    PFM 模式下的电流限制为5.4A、而 PWM 模式下的电流限制为3.8A。

    可以计算出、Vin=5.2V 处的输入电流 Iin= 7.5 * 3/0.9/5.2=4.8A、忽略了 纹波、

    这仍然是不够的。

    请将 I LIMIT 电阻器 R3更改为100k 并尝试。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    我们使用的是电感器(原理图中的 L2) 2.2 µH 屏蔽鼓芯、线绕电感器、电流为2.7A 115m Ω、最大值为2-SMD、饱和电流为3.4A。

    • 我限制电阻器变化是否会导致该电感器出现任何问题? 由于设计正在生产中、目前无法更改电感器。

    此致

    斯卡弗利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    恐怕电感器饱和 可能是一个大问题。

    它将导致 开关时电感器电流急剧上升和尖峰。

    建议您更改电感器和 I LIMIT 电阻器 、查看器件是否正常工作以及噪声问题是否可以得到解决。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    在我之前讲过、我们的最大电流要求仅为3A 左右。 对于3A 峰值要求(连续电流总是低于2A ),通过选择电流为7.4A 或更高的电感器将是一个非常困难的选择 。 因为电路板尺寸和其他布局复杂性会更高。 选择一个设计电流要求是其两倍的电感器是否是 TI 器件的限制?

    此致

    斯卡弗利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对于您的当前负载2A、可以计算出平均电感器电流 Isg=  7.5V*2A/0.9/3.2V=5.2A。 必须选择具有7.4A 或更高电流的电感器。

    TI 器件选择电感器的电流需求是否为设计需求双倍是一项限制?

    我不太明白您的问题。

     从前面的计算中可以看出、电感器由输入/输出条件定义、 与器件无关。

    如果您 选择额定电流较小的电感器、它将无法输出足够的电流。

    此致

    费格斯