This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:VIN = 20V 时的升压效率图

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25730EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248424/bq25730-boost-efficiency-graph-at-vin-20v

器件型号:BQ25730

尊敬的 CIRs 和 Madams:

我们正在考虑 BQ25730。

我已针对数据表进行了确认、但 VIN=20V 时的效率图未显示升压转换的效率。

您是否具有以下方面的效率数据 VOUT= 和最大电流 高达12A VIN= 20V

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有此数据、但可以通过 EVM 来确定。 但是、如果您需要最大电流为12A、则 BQ25730将不适用于您的应用。 BQ25730的最大输入电流为10A、与 VIN = 20V 和 VOUT = 24V 时的8A 最大输出电流相关。如果您的应用可以在8A 的最大输出电流下工作、则 BQ25730可能起作用。

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    我们的客户希望在验证升压操作时获得效率数据。

    我们的客户和 我没有 BQ25730EVM。

    请您能提供 VIN=20V、VOUT (=VSYS max)=23.15V 时的效率数据吗?  

    只要有可能、此时的输出电流就没有问题。

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的效率曲线。 我测量了 BQ25730EVM 上 Vin 和 VSYS 节点的电压和电流、以计算效率。 由于设备限制、我无法获得数据通过4A、但我认为这应该能让您很好地了解此情况下的效率。  

    希望这对您有所帮助、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢您的 测量。

    升压时的效率数据非常有用。

    此致、

    毫米