This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481-Q1:正在寻找具有负载突降和反极性保护功能的双电源、这款 th 元件是否合适?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250393/lm7481-q1-looking-for-a-dual-power-supply-with-load-dump-and-reverse-polarity-protection-is-this-th-right-component

器件型号:LM7481-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7480-Q1

大家好、我有一个 PCB、它具有双28-32V 输入、这些输入被连接至一个直流/直流和28V 电池。 如果只有1个电源、我需要将其连接在一起以共享负载并工作。 这是否是正确的方法? I Current 刚刚经过肖特基二极管、并在其后连接在一起。 我认为这不足以提供足够的保护。 任何示例或更好的建议都很棒、谢谢!

此外、我需要使用 MCU ADC 单独感应每个电源的电源电压、我想我只需在受到保护后将其穿过分压器就行了吗?