This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:VDD 引脚灌电流

Guru**** 2767825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250302/lm5066i-vdd-pin-sink-current

器件型号:LM5066I
主题中讨论的其他器件: LM5066

您好!

我们希望在设计中使用隔离器、并期望通过 LM5066I 4.85V VDD 引脚供电。 我们发现 VDD 引脚仅用于无源器件、不用于 IC。 隔离器的功耗和各种无源器件的预期功耗预计为~11mA。 我看到 VDD 引脚 LM5066I 在最坏情况下的规格是-15mA。 您是否发现相关的任何潜在问题?

谢谢!

凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    建议将 VDD 用于与 LM5066相关的上拉电阻以外的任何其他用途。 如果客户确认从 VDD 引脚消耗的电流不会超过引脚的电流限制额定值、则可以。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。