This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF35:在 REF35芯片输出端附近使用电容的必要性

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: REF35, REF33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250416/ref35-necessity-of-using-capacitors-near-the-output-of-ref35-chips

器件型号:REF35

我正在使用一个 REF35芯片作为8通道跨阻放大器芯片的电平转换器。 由于几乎没有电流被吸入这些输入引脚、我想我是否应该像 C13那样在这个芯片的输出上放置任何旁路电容器:  之所以使用 REF33、是因为它在 LTSpice 环境中具有良好的仿真性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、童  

    没有负载电容时、REF35的输出将不稳定。 稳定输出的最小负载电容为0.1uF。  请参阅数据表的第7.5节。  

    此致

    Trailokya