This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:使用 PI-Commander GUI 进行访问

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066, USB2ANY, LM5066EVK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250053/lm5066-access-using-pi-commander-gui

器件型号:LM5066
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我们面临着不必要的停机和不准确的读数。 我们希望使用 PI-Commander GUI 访问 LM5066器件以调试该问题。

我必须使用哪个适配器来连接设备? 任何 USB 到 I2C/SMBus 适配器都可以、或者我们需要任何特殊的适配器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们曾使用 USB2ANY 适配器、而且可以使用 USB2ANY Explorer 软件读取寄存器。

    同样、我们也尝试使用 USB2ANY 适配器在 PI-Commander GUI 中检测 LM5066、但未检测 LM5066、请参见上图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 ISWARYA、

    欢迎来到 E2E!!!

    FTDI 软件狗需要用于通过 PI Commander GUI 与 LM5066器件通信、如下所示。 FTDI 软件狗随 LM5066EVK 提供。 请从 TI store 订购 LM5066EVK。 USB2ANY 适配器将无法正常工作。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。