This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128:UCD3138128PFC (TQFP80)

Guru**** 2503765 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138128, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247477/ucd3138128-ucd3138128pfc-tqfp80

器件型号:UCD3138128
主题中讨论的其他器件: UCD3138

在对 TI UCD3138128PFC (TQFP80)进行编程以使用我们的离线编程器时、我们的客户遇到了一个很高的缺陷率问题。 因此、我们需要您的帮助、以提供相关的提示性编程电路原理图供参考。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、如何对 UCD3138128器件进行编程? 需要哪些工具? 您是否通过 PMBus 进行编程?  

    对于 PMBus、上拉电阻器可能过大、从而导致 PMBus 故障。 我们通常建议使用1K 的上拉电阻器。  

    此致、

    许美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuemei:

    是的、我们使用 HI-LO 编程器进行编程、而且是通过 PMBus 进行编程。

    我们将尝试调整 PMBus 上拉电阻器、但是否还需要注意其他编程引脚? 例如:/RESET 引脚上拉电阻器或接地电容、BPCAP 引脚... 依此类推。 请帮助提供建议。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    什么是 HI-LO 编程器? 我猜这不是 TI SAA 适配器? 如果您有有关 UCD3138的原理图、我们可以审查并提供反馈。

    谢谢。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    HI-LO 是一家程序员供应商、公司链接如下所示。

    https://www.hilosystems.com/en-gb/index.php?route=common/home

    在此前徐美的指导下,我们已将 RP2切换为1k,但情况并没有改善。

    附件为我们当前使用的高至低电平适配器的电路原理图、请帮助指导修改内容。

    谢谢、此致、

    Davide2e.ti.com/.../UHD_2D00_UCD3138_2D00_TQ80.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅设计指南:

    https://www.ti.com/lit/an/slua779b/slua779b.pdf?ts = 1689611312117&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我查看了原理图、并进行了更改: C4需要4.7uF、C5需要0.01uF。  

    使用 R5 = 1欧姆而不是10欧姆;

    使用 R7 = 0欧姆而不是10欧姆、

    /复位 需要一个2.2k Ω 的电阻来上拉至3.3VD、并需要2.2uF 的电容至 DGND

    如果需要、请告诉我。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    我们根据您的建议修改了电路、但客户提供的 NG IC 仍然无法执行 I2C 通信。

    测量 NG IC 的阻抗未发现任何异常、是否有其他改进建议?

    或者、我们是否提供一些 NG IC 并让您帮助分析问题?

    谢谢、此致、

    Davide2e.ti.com/.../6622.UHD_2D00_UCD3138_2D00_TQ80.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能检查 IDD 吗? 确保 UCD 已通电。 您可以订购带插座的 UCD3138128开环板。 验证器件很容易。

    此致、

    肖恩