This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2894:有源钳位脉冲

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2894, PMP7391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248855/ucc2894-active-clamp-pulse

器件型号:UCC2894
主题中讨论的其他器件: PMP7391

团队、您好!

I/m 与 UCC2894 PWM 控制器配合使用、我还参考了 TI 适用于有源钳位电路的"PMP7391"参考设计。 蓝色波形为@TP15、黄色波形为@Ω TR2的初级绕组、绿色为@Ω TR2的次级绕组。 黄色波形正向负极侧移动、为什么会如此? TR2的值为350uH。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是如何将示波器探头连接到 TR2的?

    您的示波器通道设置是直流还是交流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    探针连接在 TR2的引脚4和6之间。

    则通道设置为直流耦合。

    所看到的另一个问题是、随着 Vin 电压超过大约30V、@ VSS 引脚的电压越来越低、 脉冲会关闭。 电压@ Vref、Vdd、LINEUV、LINEOV、VFB 符合所需条件。 那么电压骤降@SS/SD 引脚的原因可能是什么呢? 该电路为@Ω 空载条件。

      •          图1                                       图2
    • 在上图中、黄色是 Vref、蓝色是 Vout、粉色是 Vss、绿色是 Vdd、OUT 脉冲显示了在 Vin 大约达到26V 后的这种行为、而在增加 Vin 后、脉冲进一步完全关闭、即 VSS 电压下降、如图2所示。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 AUX 为高电平时、C7充电;当 AUX 为低电平时、TR2与电压 C7一起充电、因此它被混响或移位。

    您能否捕获 CS 波形以了解 SS 开始放电时 CS 引脚上的电压有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对脉冲偏移的解释。

    黄色- Vref、粉色- VSS、绿色- VCS。

    随着 VSS 变为零、电压@VCS 也变为零。 VCS 变为低电平的原因可能是栅极脉冲可能由于 VSS 电压下降而关闭。 电源输出端未连接任何负载。

    VSS 变为低电平的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    绿色是 VCS、500mV/div、 根据您的波形、其达到的电压可以超过6V。 可以触发内部断续 OCP、该模式旨在防止在 CS 引脚检测到高电压时发生损坏。

    我建议找出导致 CS 电压尖峰非常高的原因并解决该问题、以查看是否可以解决意外的软启动放电问题。