This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:芯片应用问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248950/tusb1044-application-issues-of-chips

器件型号:TUSB1044
主题中讨论的其他器件:TUSB1146

1.以下原理图中的功能是否可以实现?

2、芯片工作原理及如何补偿增益?

3.是否有应用场景? 如果 USB3.2线路上没有损耗、那么使用这个芯片是否会造成任何损害?

4.如何调试? 观察眼图质量的变化、或者说什么情况?

芯片无法正常工作、是否已连接? 当它不工作时、它是否会影响 USB 的正常运行?


由于这个芯片、我们以前从未使用过、现在我们在使用 zhanrui 平台、也就是 USB 视频输出时遇到了一个问题。 他们说我们必须添加一个转接驱动器来实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.在这种情况下,我不觉得转接驱动器的使用有问题。

    2.红河是一种主要用于模拟长度扩展的器件,用于提升信号的高频部分,以抵消由互连引起的与频率相关的衰减或码间干扰(ISI)。

    3.包装、系统板、连接器等总有一些损耗。 务必选择一个尽可能接近地补偿损耗的转接驱动器均衡器。

    4.要进行调试,您可以将系统分成几个部分。  

    a. PD -> PD 是否 通过 USB Type-C 接口成功协商了视频交替模式?

    b.视频边带信号(如果存在)、链路训练是否成功(假设支持链路训练)?

    c. Main link ->电气合规性测试、您是否通过了主链路电气合规性测试?

    d. Main link 通道顺序->根据 USB Type-C 交替模式规范、通道顺序是否正确?

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.芯片不工作时连接了吗? 当它不工作时、它是否会影响 USB 的正常运行?

    这是支持 USB 和 DP 的二合一系统吗? 我们仍然要求同时插入和使用 TYPEC 和 DP、如下图所示。 我们能否满足这项要求?

    简而言之、这意味着 Type-C 和 DP 接口可同时插入和使用、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.芯片不工作时连接了吗? 当它不工作时、它是否会影响 USB 的正常运行?

    数据不工作时不会通过转接驱动器。

    这是支持 USB 和 DP 的二合一系统吗? 我们仍然要求同时插入和使用 TYPEC 和 DP、如下图所示。 我们能否满足这项要求?

    简而言之、这意味着 Type-C 和 DP 接口可同时插入和使用、

    DP 和 USB 数据都将映射到 USB Type-C 连接器。 如果希望同时支持 DP 和 Type-C、则需要在 DP 源端和转接驱动器之间放置一个 DP 集线器。 您还将在该设计中使用 TUSB1046或 TUSB1146。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 DP 集线器是否有特定的器件型号?

    当我们同时使用它时、DP 和 USB 不会运行同一路由。 DP 使用 SS2、USB 使用 SS1。 我可以省略该集线器吗?它到底有什么作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看 KTM5010并查看是否可以使用它。  

    我假设您计划使用通过 USB Type-C 的 DP。 在这种情况下、不能同时在 Type-C 和 DP 上传输 DP 信号、因此我建议您在之前的响应中需要一个 DP 集线器。 如果您不计划使用 DP over Type-C、则不需要集线器。

    谢谢

    大卫