This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压/升压器件建议、

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, LM34936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250256/buck-boost-part-suggestion

主题中讨论的其他器件:TPS552882LM34936

大家好!

我们正在设计自定义载板、因为我们的模块上系统消耗40W 的连续功率、在瞬变(短期)中消耗108W 的功率。 请建议使用具有双通道 FET 的降压升压转换器或具有内部 FET 的降压升压转换器。 或转换器提供 FET 选择表。

我们主要关心的是高达65 °C 的环境温度以及应优化的电路板可用空间。 为此、我们更倾向于使用带有散热焊盘的双通道 FET。

输入:- 7至17V

输出:- 12V 9A (对于108W 瞬变)和3.3A (对于40W 连续/(或))

         108W 瞬变为19V 5.5A 、40W 连续时为2.3A。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakthi:

    您可以考虑采用具有2个集成 MOSFET 的 TPS552882、但7V 时的峰值功率可能无法达到108W;

    如果您接受使用4个 MOSFET、LM34936是一个不错的选择。

    此致、

    冯志