This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3852-Q1:技术问题

Guru**** 2517930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249097/tps3852-q1-technical-issue

器件型号:TPS3852-Q1

大家好、

您可以帮助支持这个问题吗?

VDD 至3.3V、CWD 通过100pF 电容接地、SET1 = 1
如果 VDD 电压保持在3.3V、当 WDI 输入波形处于 tPULSE > tWDU (min)且 tPULSE < tWDL (max)非正常工作范围时、WDO 输出波形状态应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:  

    正常工作 范围在数据表中定义为 VDD≥VDD (min)。  

    当 VDD 处于非正常工作范围或 VDD ≤VIT_(负阈值)时、 该复位变为低电平(有效)。 当复位生效时、WDI 输入将被忽略、不查看脉冲条件、WDO 保持高电平、直到 Vdd 恢复到正常的工作范围。

    上面的时序图也显示了当 RESET 被置为有效时、WDI 处于 X 状态、这意味着 WDI 输入为无关状态、并且 WDO 输出为逻辑高电平。

     当 RESET 未置位时、WDO 变为逻辑低电平、并且 WDI 脉冲不在预期窗口 tWDL (max)< tPULSE < tWDU (min)中

    有关更多详细信息、您也可以查看 数据表中的7.4器件功能模式

    此致、

    A·西拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    您可以帮助确认 随附的 filee2e.ti.com/.../Copy-of-Copy-of-Watchdog-_E26C625F6E78A48B_-to-TI.xlsx 中的测试范围 是否正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:  

    看门狗按预期工作。 是的。  

    此致、

    A·西拉