This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:驱动 HDMI 端口

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250403/tusb1064-driving-hdmi-port

器件型号:TUSB1064
主题中讨论的其他器件:SN65DP159

您好!

我们设计的 USB-C 集线站基于 TUSB1064。 问题:要驱动 HDMI 端口(来自 TUSB1064):我们可以使用 SN65DP159吗?还是应该使用 MCDP2900或 STDP2650主动协议转换器?

请在方便时尽早通知

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP159是一款无源电平转换器。 要从 DP 转向 HDMI、您需要一个有源协议转换器。 在这种情况下、 MCDP2900或 STDP2650有源协议转换器是合适的解决方案。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David!