This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:启用电芯欠压保护后、无法充电。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248809/bq76942-unable-to-charge-when-cell-undervoltage-protection-is-enabled

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我在由8节电池组成的电池组中使用 BQ7694201。  我在启用 CUV 保护的情况下对电池包放电、直到其中一个电芯降至欠压阈值以下、并且按照预期放电 FET 关闭。  充电 FET 也被关闭。  然后、我尝试为电池组充电、但充电 FET 无法导通。  电芯上的电压最终恢复(增加)、足以清除电池组开始充电时的 CUV 条件。

在我看来、电芯欠压状态禁止充电毫无意义、因此我开始认为我在这里丢失了一些内容。  没有其他警报会阻止充电、所以您能建议可能发生了什么情况吗?  我还感到惊讶的是、一旦 CUV 条件清除、充电便会自动开始、而无需 LD 输入上的上升沿来向 BQ7694201发出连接了充电器的信号。

谢谢你。

史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve:

    您能否在问题发生时(CUV 触发但未充电)读取这些寄存器的值:FET Status、Cell Voltages、CC2 Current、Battery Status、Safety Status、 Safety Alert、PF Status 和 PF Alert? 充电 FET 会关闭、这是很奇怪的、因为通常在触发 CUV 时它会保留。 它应该仅是已禁用的放电 FET。 触发 CUV 时、您的电池组的工作电压是多少?

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asher:

    感谢您的答复。   我当时正在使用 BQStudio 记录功能、因此在 CUV 清除且充电开始之前便获得了这些值(请参阅下文)。  当由于电芯2 (似乎不是很健康)而发生 CUV 条件时、PACK 电压以大约25.7V 的电压运行。 在阈值和迟滞的配置方式中、CUV 应在3036mV 时触发、并在3137.2mV 时恢复。

    我在日志中看不到任何可以解释充电 FET 为何保持关断的内容。  我从日志中提取的寄存器值如下:

    FET 状态:0x70

    电芯电压(电芯1至电芯10的单位为 mV):

    3,203,3133136320320132132163253、 3270、0、032732753263

    电池组电压:2574 (x10mV)

    PACK 引脚电压:2869 (x10mV)

    LD 引脚电压:2730 (x10mV)

    CC2电流:0

    警报原始状态:0x46E2

    电池状态:0x8984

    Safety Status A:0x04

    Safety Alert A:0x00

    Safety Status B:0x00

    Safety Alert B:0x00

    Safety Status C:0x00

    Safety Alert C:0x00

    PF 状态 A:0x00

    PF 警报 A:0x00

    PF 状态 B:0x00

    PF 警报 B:0x00

    PF 状态 C:0x00

    PF 警报 C:0x00

    再次感谢、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve:

    感谢您提供信息。 我注意到、根据电池状态寄存器、您的设备当前处于睡眠模式。 您能否检查 Settings:FET:FET Options [SLEEPCHG]位是设置为高电平还是低电平? 如果设置为低电平、则在 SLEEP 模式下会禁用 CHG FET 以节省电力。 这可能会导致您发现的 FET 问题、即之后无法重新启用。 如果该位为低电平、则值得尝试将其设置为高电平(或使用禁用睡眠命令)。

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asher:

    在我的配置设置中、我已将 Settings:FET:FET Options [SLEEPCHG]位设置为 LOW。  在我将其设置为高电平并重复测试后、电池组开始充电。  到目前为止,这似乎是问题,所以感谢你的建议,它真的帮助了我。

    如果我想将 Settings:FET:FET Options [SLEEPCHG] bit 保持为低电平(以实现节能)、则需要在电池组充电的条件合适时将器件从睡眠模式唤醒。  我再次查看了参考手册、以了解是否可以将器件配置为在存在充电器时从睡眠状态唤醒(从而启用 CHG FET)。  我知道的唯一设置是:

    Power:Sleep:Sleep Charger 电压阈值

    Power:Sleep:Sleep Charger Pack-TOS Delta

    我假设这些设置与检测是否连接了充电器有关、但我不明白为什么在电池组顶部电压低于某个定义的阈值时、仅基于充电器的存在来阻止睡眠模式很有用。  当存在充电器时(仅基于 PACK-TOS Delta 配置)、始终退出 SLEEP 模式是否没有意义?

     谢谢!

     史蒂夫