主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
我在由8节电池组成的电池组中使用 BQ7694201。 我在启用 CUV 保护的情况下对电池包放电、直到其中一个电芯降至欠压阈值以下、并且按照预期放电 FET 关闭。 充电 FET 也被关闭。 然后、我尝试为电池组充电、但充电 FET 无法导通。 电芯上的电压最终恢复(增加)、足以清除电池组开始充电时的 CUV 条件。
在我看来、电芯欠压状态禁止充电毫无意义、因此我开始认为我在这里丢失了一些内容。 没有其他警报会阻止充电、所以您能建议可能发生了什么情况吗? 我还感到惊讶的是、一旦 CUV 条件清除、充电便会自动开始、而无需 LD 输入上的上升沿来向 BQ7694201发出连接了充电器的信号。
谢谢你。
史蒂夫