This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS71550-DIE:LDO 和传感器

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249681/tps71550-die-ldo-and-sensor

器件型号:TPS71550

您好!

考虑以下电路。
LDO 和传感器是否会工作、因为它们并未接地?
drv5056是传感器。
如果存在、则应对 LDO 的输入电容采取什么措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prathmesh,

    我不清楚这个方框图中应该如何工作。 传感器如何供电? 是通过 NPN 从12V 电压供电吗? 看起来传感器只是连接到电路其余部分的悬空接地端。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    传感器的电源电压由 LDO 给出。 传感器接地是 LDO 接地。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prathmesh,

    谢谢、我想我现在明白了。  

    我认为这可行。 在我的理解下、主要问题将是 Rsense 上的压降需要足够小、从而使 LDO 上的余量不会被断开。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    谢谢你。

    对于 LDO 的输入电容、应该注意什么?

    对于此配置、可以使用推荐的输入电容吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prathmesh,

    从 LDO 的角度来看、建议的输入电容没有问题。 我不知道其他器件的情况。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!