This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22929D:TPS22929D、无 Vin 且 Vout=3V3

Guru**** 2814695 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22929D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250150/tps22929d-tps22929d-with-not-vin-and-vout-3v3

器件型号:TPS22929D

您好!

我们的电路需要通过2个不同的电源供电(不能同时从两个电源供电)。 我们计划使用所描述的方案。

-如果电源 A 存在,我们直接从 PSA 提供一些硬件(未在图像中描述),并通过负载开关我们也提供负载在负载开关的右侧。

-如果电源 B 存在,我们希望只提供负载开关右侧的负载。 负载开关将会关闭。

问题是:如果 PowerSupplyA 不存在而电源 B 不存在、我们是否能够对负载开关造成任何损坏? 我已经了解到、输出端有一个内部放电电阻器、它是否会持续耗散能量? 或者、如果未提供 Vin、则不存在负载电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marina:

    方案看起来不错、并且 TPS22929D 具有反向电流 保护功能、因此只要这两个值在绝对最大额定值范围内、就不会被 VOUT > VIN 损坏。 但是、快速输出放电功能可由 VOUT 供电、因此可能会持续灌入电流。

    请看一下 TPS22917 -它具有反向电流阻断和更好的规格、以及用于禁用快速输出放电的选项。 该器件适合您吗?

    谢谢。

    帕特里克