This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:设置引导配置和闪存信息导入方法

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240326/tps65988-sets-the-boot-configuration-and-flash-information-import-method

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件:TUSB1146

大家好、

设计 TPS65988的电路、器件的每个端口都充当 DFP、具有能够提供3A 电流的5V 固定外部输出。 TUSB1146用于实现 USB 信号传输和 DP ALT 模式(2信道 DisplayPort 信号+ 2信道 USB)以从外部输出 DP 信号。 因此、GPIO0和 GPIO5配置为 DP 信号、GPIO1和 GPIO6是 USB3信号、GPIO3和 GPIO4是 HPD 信号、而 GPIO2和 GPIO7是正向和反向内插信号。  

1) 以上设计是否合理?  

2) 2) 使用 TPS659xx 应用程序自定义工具来设置所需的配置信息、将其存储为全闪存二进制映像、并将其刷写到闪存芯片上。 然后、TPS65988从闪存芯片读取信息并根据 GUI 中的设置进行初始化。 上述理解是否正确?  

3) 3) 客户的设计使用 SPI 闪存插槽、如下图所示。 我能否简单地取出闪存芯片、用刻录机将 full-flash 二进制映像文件烧录入闪存、然后将烧录的闪存芯片放回闪存插槽? 完成后、TPS65988会配置为按预期工作吗? 简而言之、客户只需使用 TPS659xx 应用程序自定义工具作为一个生成闪存烧录文件的工具。  

4) 4) 如果客户想要按照上述方式刷写芯片 W25Q80DVSNIG、则在使用 GUI 存储二进制文件时将弹出以下提示。 OFFSET 字段中应该填充什么内容?  

5) 5) TPS65988的 ADCIN1引脚决定了电池电量耗尽模式和器件配置。  关于 器件配置、TPS65988会在器件配置模式下运行、直到从闪存芯片读取完整配置信息。 是这样吗?

根据上述信息、客户正在使用闪存配置、如果 ADCIN1设置为2 x Configuration1是否可以?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    感谢您与我们联系!

    我不熟悉将 full-flash 二进制文件烧录到闪存上的过程。 我将对此进行研究、并在星期五之前向您提供详细的答复。  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aya:

    谢谢、希望收到响应。

    此致!

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    很抱歉这里的响应延迟了。 感谢您的耐心。  

    1 )是的,以上的设计是好的。 GPIO 引脚也映射到我们 EVM 上的相同事件(见下文)

    2) 2)是的、您在这里的理解是正确的。

    3) 3)是的、该工具用于生成二进制映像、然后可将其烧录到闪存上。

    4) 4)我将保留 GUI 提供的偏移字段的默认设置。  

    5)在"电池电量耗尽模式"下或当器件无法从闪存芯片读取配置时(例如、如果闪存为空)、器件以器件配置模式运行。 当闪存上有配置时、它不会在此模式下运行、因此您应该能够将 ADCIN1设置为上述配置。

    此致、  

    Aya