This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116EVM:TPS2116:在 ST 引脚上使用上拉电阻器时的电流消耗

Guru**** 2620035 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2116EVM, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245815/tps2116evm-tps2116-current-consumption-when-pullup-resistor-is-used-on-st-pin

器件型号:TPS2116EVM
主题中讨论的其他器件: TPS2116

晚上好!  

我目前正在使用 TPS2116EVM、我已经连接了 VIN2和 VIN1输入上的两个电流计(二者都在3.3V 下工作)来检查电流消耗。 我在 VOUT 上连接了10k Ω 的负载电阻器、而不是使用10R 负载电阻器、因为我需要在 器件处于睡眠模式时测量漏电流(大约330uA)。

我需要使用 ST 引脚在电源路径发生更改时在 MCU 上创建中断。

当 ST 引脚上拉至 Vout (CONFIG、使用 JP5跳线)时、我观察到 VIN2上的电流消耗 为660uA (选择时)、VIN1上的电流消耗为+540uA (选择时)。

如果我将 ST 引脚悬空或将 ST 引脚连接到 PR1、则 VIN1和 VIN2的电流消耗约为330uA。 我确认 TPS2116的静态电流。

似乎将 ST 上拉至输出电压被视为负载,我想优化电路板的功耗。

我看到几个解决方案:

-使用较高的阻抗上拉1至10 MOhm 来降低电流消耗

-连接 ST 引脚到 PR1,那么我需要提供一个更高的电压 VIN1(在 EVAL 板上)由于 HERESIS 效应(我正在使用论坛上提供的 Excel 文档),  

-通过10K 欧姆电阻下拉 ST 引脚,  

我注意到评估板用户指南(参考 SLVUBZ0A - 2020年11月- 2020年12月修订)的表3.3第3页上有一个小错误

也许你的意思是

位置2和3=>禁用迟滞

位置 1-2 =>启用迟滞

感谢您的支持、  

达蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damon:  

    如果 ST 为高阻态、则选择 IN1后、ST 引脚的泄漏电 流最大应为0.03uA。  

    这是否在多个电路板上都发生了、您能否提供这种泄漏的示波器屏幕截图?  

    对于您的第二点、是的、您是正确的:JP5描述不正确。 位置应如您所指出的那样翻转。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:  

    很抱歉耽误您的时间、我想设置新安装并重新测试所有内容。

    我正在使用一个6 1/2位34411A Agilent 电流表测量 VIN1上的泄漏电流、

    我将使用的 TI 评估板是  TPS2116EVM、修订版。 A 我最近只购买了一个。

    我正在使用 JP5跳线 测试 ST 引脚上的不同配置

    测试条件1: VOUT  连接到 VIN1 (4VDC),空载 ,在 VIN1输入端测量漏电流

    如果 ST 悬空:  泄漏电流为270uA  

    如果 ST 通过10K 电阻连接到 Vout: 泄漏电流为270uA   

    如果 ST 通过10K 电阻连接到 PR1: 泄漏电流为270uA   

    测试条件 2 : VOUT 连接到 VIN2,无负载,在 VIN2输入端测量漏电流

    如果 ST 悬空: 泄漏电流为0.8uA 至1.3uA

    如果 ST 通过10K 上拉电阻连接到 Vout: 泄漏电流为 400uA  

    如果 ST 通过10K 电阻连接到 PR1:泄漏电流为0.8uA 至1.3uA

    测试条件 3 : VOUT  连接到 VIN1 (4VDC), 100K 负载 ,在 VIN1输入端测量漏电流

    如果 ST 悬空: 电流 消耗310uA

    如果 ST 通过10K 电阻连接到 Vout: 电流 消耗为310uA

    如果 ST 通过10K 电阻连接到 PR1: 电流 消耗为310uA

    测试条件 4 : VOUT 连接到 VIN2100K 负载 ,在 VIN2输入端测量漏电流

    如果 ST 悬空: 电流 消耗为41uA  

    如果 ST 通过10K 上拉电阻连接到 Vout: 泄漏电流为 430uA  

    如果 ST 通过10K 电阻连接到 PR1: 电流 消耗为41uA  

    测试条件 5 : VOUT  连接到 VIN1 (4VDC)  ,100K 负载,  R5 = 1MOhm +10KOhm (我在 JP5跳线上添加了1MOhm),在 VIN1输入端测量漏电流

    如果 ST 悬空: 电流 消耗310uA

    如果 ST 通过10K 电阻连接到 Vout: 电流 消耗为310uA

    如果 ST 通过10K 电阻连接到 PR1: 电流 消耗为310uA

    测试条件 6 : VOUT 连接到 VIN2100K 负载 ,R5 = 1MOhm +10KOhm (我在 JP5跳线上添加了1MOhm)在 VIN2输入端测量漏电流

    如果 ST 悬空: 电流 消耗为41uA  

    如果 ST 通过外部适配器  R5 = 1M Ω+10K Ω  上拉: 泄漏电流为 45uA  

    如果 ST 通过10K 电阻连接到 PR1: 电流 消耗为41uA  

    我的假设:VIN1的泄漏电流过高、该电源输入可能已损坏。 通过上拉将 ST 连接到 Vout 会产生漏电流(与负载电阻相同)。

    在我未来的电路板设计中、我需要使用 USB 电源和备用电池(3.6V 锂电池)。 我要将 USB 电源连接到 VIN 1、并在 VIN2上连接备用电池、因为泄漏电流较低。 我将使用一个具有高阻抗(1至4.7 Ω)的上拉电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damon:  

    是的、正如您在实验中看到的、当选择 IN2时、ST 被拉至地。 此时、如果选择了 VIN2、则有一个从 VIN2流向 Vout 再流向接地的路径。  

    这将产生一个等于 Vout 到接地的电流路径、该电流路径等于 VIN2/R5。  

    我们不测试从 ST 到输出电压的高阻抗上拉电阻、因此请确认您的系统是否按预期工作。 ST 上可能会因 Vout 而产生一定压降、或因寄生电容而出现延迟。  

    此致、  

    伊丽莎白