This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5181:如果 Fb 引脚对地短路、那么什么将是输出电压

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250357/lm5181-if-the-fb-pin-is-shorted-to-ground-then-what-will-be-output-voltage

器件型号:LM5181

我使用此 IC 进行安全分析。

如果 FB 引脚对地短路、则误差放大器+端子(1.21V)处的电压将大于误差放大器的-端子。

所以、由于一个初级侧将处于导通阶段(始终打开)并且不会发生切换、误差放大器的输出将为高电平并增加 MOSFET 的占空比。

因此没有输出电压。  

我的理解是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irbaz:  

    我们强烈建议不要这样做、因为输出将进入 Vin 并损坏您的负载。  

    安全、
    丹尼尔