This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:是否与 IC GND @散热焊盘有任何电气连接?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249098/bq24800-is-there-any-electrical-connection-to-the-ic-gnd-thermal-pad

器件型号:BQ24800
主题中讨论的其他器件: BQ24780S

先生

您可以帮助检查 IC GND @散热焊盘是否有任何电气连接吗?

  

谢谢

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    模拟接地和电源接地仅在散热焊盘上进行星型连接。 请参阅 bq24780s 数据表第4页"引脚功能"部分的"PowerPADTm"。 这一点在 bq24800和 bq24780s 都适用。

    此致、
    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec

    感谢您发送有关 PCB 布局的提示

    如果散热焊盘在内部连接到 GND、我们打算跟踪电流环路

    我们应该将电气因素考虑在内、还是仅仅考虑散热因素?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    建议您将 IC 接地端连接至散热垫。

    此致、
    亚历克