This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:电芯连接

Guru**** 2517250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250412/bq76920-cell-connection

器件型号:BQ76920

只需仔细检查一下、这是 slvu924d 板上5节电池的正确连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、此连接设置看起来没有问题。  输入电阻器和电容器值处于建议范围内、并且 VC0和 VC1电容器均已正确连接到 GND。  我假设页面前面的电线连接到测试点、这也应该没问题。

    但是、我在该图中未看到从电池组顶部到 BAT 的连接、因此请确保按照数据表建议进行此连接。  此外、堆栈的底部应连接至 GND。  如需更多信息、请参阅数据表。

    此致!

    安德里亚