This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有低 IDD 的低侧双路栅极驱动器(静态电流)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250294/low-side-dual-gate-driver-with-low-idd-quiescent-current

主题中讨论的其他器件:UCC27524UCC27614

您好、E2E 专家、

我们正在致力于使用低侧栅极驱动器来驱动背对背连接的低侧 MOSFET 的 BMS 应用。

由于这是电池供电型器件、因此栅极驱动器工作电流必须非常低。

在此应用中,栅极驱动器输出将保持在静态阶段(无开关,打开或关闭)

我使用多个栅极驱动器(UCC27524、UCC27614等)进行了检查、但都具有0.4mA 至1mA 范围内的电源电流。

您能建议具有极低电源电流 VDD 的栅极驱动器吗?

谢谢

此致

瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VASI:

    感谢您提出这个问题。  

    达到低 VDD 电源静态电流的非传统方法是使用半桥驱动器 UCC27282 (10引脚 DRC 或 DPR 封装)。 通过将 VDD 短接至 HB 并将 HS 连接到 GND、半桥驱动器可以转换为双通道低侧。

    这有几个缺点、但当 EN 保持低电平时、VDD 电源静态电流 为7uA。

    另一种降低 VDD 电源静态电流的方法是在驱动器未使用时直接断开 VDD。 这可能会导致消耗比节省更多的功率、具体取决于电路设计、因此值得首先在样片上测试这种方法。

    如果这样不起作用、您能否详细介绍一下您需要的工作电流范围、电源电流范围和驱动强度?

    如果您想进一步讨论此离线讨论事项以讨论私人事务、如应用的具体细节、器件数量和计划、请与我好友合作、以便我可以向您发送电子邮件并将其发送给其他人。

    此致、

    卡森·甘布尔