This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A-Q1:低侧双路输出栅极驱动器

Guru**** 2766925 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A-Q1, LMG1020, UCC27511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249790/ucc27524a-q1-low-side-dual-output-gate-driver

器件型号:UCC27524A-Q1
主题中讨论的其他器件: LMG1020UCC27511A

您好!

在最终确定双输出低侧栅极驱动器上需要一个支持。

我们正在考虑将  UCC27524A-Q1用于我们的应用、但我们需要在静态运行期间具有非常低的工作电流。  

即、该栅极驱动器用于开启或关闭低侧 MOSFET 阵列。   这里的主要标准是具有极低的静态电流 (小于100uA)

您能为低侧驱动器推荐 TI 器件吗?

提前感谢

此致

瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VASI:

    感谢您提出这个问题、 LMG1020 UCC27511A 将是很好的选择。 我不知道您对于栅极驱动器的选择还有哪些其他要求、由于 LMG1020和 UCC27511A 为单通道、可能会带来不便。 如果您需要任何其他帮助或这些器件不适用、请联系。

    此致、

    卡森·甘布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的输入。

    建议的器件也具有更高的 IDD 电流。

    在我们的应用程序中,我们希望将 MOSFET 保持在静态状态 ,即 ON 或 OFF。  无高频开关。

    您能否说明将从 VDD 消耗多少电流 、即驱动器的 IDD 电流处于此状态?

    谢谢

    此致

    瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 重复的线程而关闭。