This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2675MX-5.0/NOPB

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249697/lm2675mx-5-0-nopb

主题中讨论的其他器件:TPS5410-TPS5410 EP

您好!

 LM2675MX-5.0/NOPB 需要使用替代器件。

此致、

维韦克

赛默飞世尔科技  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    此应用的最大输入电压是多少? 您能否使用36V 器件、如果是、我建议使用以下器件之一:

    谢谢。
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。

    输入电压= 12V+/-10%

    输出电压= 5V

    Iout = 1A 最大值

    FSW < 250KHz (以减少 EMC 问题)。

    控制器必须具有内部 MOSFET。

    如果可能、引脚对引脚兼容性将更好、或进行少量修改。

    更好的联系一些人从印度,这样查询可以尽快解决。

    此致、

    维韦克·阿加瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    TPS5410-HSOIC 是引脚对引脚的(对于 EP - 8)、但其开关频率固定为500kHz。 我认为我们没有任何其他与您所拥有的精确分叉的东西。 好消息是 FB 电压相同、因此您无需修改反馈电阻器网络。

    您在分叉上有多灵活? 您是否能够更轻松地针对不同的引脚排列或不同的开关频率来修改设计。

    https://www.ti.com/product/TPS5410

    谢谢。

    安德鲁