This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450-TPS5450 EP:tps5450

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250216/tps5450-ep-tps5450

器件型号:TPS5450-TPS5450 EP
主题中讨论的其他器件:TPS5450

e2e.ti.com/.../card.pdf

在相应的电路中、+10V 输入产生3.8V 电压。 我的问题跟降噪有关  

1.在输入轨中采用电感、电容的组合。 "那有什么用? 是用作滤波器。 我们是否真的要在输入侧连接此组合。

2.输入电容值应该是多少,我看到输入端的组合是4.7 uF。 可以使用不同的电容吗?

3.输出电容值应该是多少?

4.如何减少电压和电流的纹波?

可能这些是基本问题、但如果您能回答这些问题、我真的很感激。

提前感谢

/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    感谢您的提问、这些问题是有效的。 我还将链接更多资源、以供您理解。

    1.这是一个 EMI LC 滤波器、可滤除从稳压器到电源的高 dv/dt 开关信号产生的差分噪声。 这通常是为了满足汽车或工业设计的 CISPR EMI 标准。

    2. Cin 值取决于要在输入线路上实现的纹波类型。 我建议阅读以下文章: 链接。 它还会讨论输入上的 EMI 和阻尼网络。  

    3.请参考 cout 的参考资料: 链接

    4. cout、cout esr 和电感纹波的组合通常会影响输出纹波。 请参阅 TPS5450数据表的第12、13页。

    此致、

    亨利