This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27710:启动快速问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250325/ucc27710-quick-question-on-start-up

器件型号:UCC27710

嗨、团队、

关于 UCC27710的真正快捷问题-客户没有必须满足的特定启动条件、是吗? 启动的最大问题/保持似乎是在 UVLO/UVLO 和 VDD /上触发 VSS。 话虽如此、这都是在器件内部处理的、因此假设 VDD > Vdd、on 且~>50us 已通过、HO/LO 将与 HI/LI 一起按预期切换? (根据数据表中的图30)

谢谢。

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cam:

    建议的序列是在启动驱动器的 PWM 输入之前使 VDD 保持稳定、50us 有足够的时间来实现 VDD UVLO 延迟。 此外、为了让 HO 响应 HI 输入、HB 至 HS 需要高于 HB UVLO 阈值。 在某些应用中、需要 LO 输出导通、从而强制 HS 引脚切换至接近接地电位、以便为 VDD 为启动电容器充电建立路径。 因此在某些情况下、LO 必须首先切换、以便在 HO 输出变为有效状态之前为自举电容器充电。

    此致、