This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:设计适用于可变电池数的模块化从机模块

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239637/bq79616-q1-designing-a-modular-slave-module-for-variable-number-of-cells

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ79616

我正在使用 BQ79616-Q1 IC 设计可堆叠的模块化从机模块、以进行电池管理。 我面临的挑战是、电池组中的电池节数会因不同的应用而异。 例如、我可能需要一个模块、在一个应用中可以容纳40节电池、在另一个应用中可以容纳52节电池。

我想创建可通过软件动态配置的单个电路设计、而无需手动开关或修改每种应用的硬件设计。 使用 BQ79616-Q1 IC 是否可以实现这种级别的灵活性? 如果您有任何关于如何解决这一设计难题的见解或建议、我将不胜感激。 谢谢!

请随时提出任何其他问题、以获得更详细的答案。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    BQ79616是 BQ79614和 BQ79612等系列中的一员。  这些监控器可分别容纳16节、14节和12节串联电池。  它们都是软件兼容的、并且可以使用 TI 的 VIF 协议相互通信。  BQ79600基本器件与所有这些器件兼容。  本质上、这些器件是相同的器件、 不同之处在于它们针对不同的电芯数进行了指定、从而使 BMS 设计更具有成本效益(例如、客户并不总是希望为12节电池组购买 BQ79616、并且不会使用所有通道)。

    请参阅适用于以下全部3种器件的此数据 表:BQ79616-Q1、BQ79614-Q1、BQ79612-Q1符合功能安全标准的汽车类16S/14S/12S 电池监控器、平衡器和集成硬件保护器数据表(修订版 D)

    请注意、您在任何 BQ7961x 器件上使用的电池不能少于6 节、但您可以将任意数量的电池连接到 BQ7961x 系列、只要介于6S 和12、14或16S 之间、具体取决于所选的器件。 如果您使用的电池数量少于器件所能容纳的数量(例如 BQ79616上的15S)、则可以根据 ACTIVE_CELL 寄存器中连接的电池数量来配置器件。  如需更多信息、请参阅数据表。

    为了帮助您了解如何针对不同的模块尺寸配置系统、请参阅下面的一些示例:

    40岁:

    • 2个 BQ79614 + 1个 BQ79612
      • 每个器件将填充所有可能的电池通道-(14 + 14 + 12 = 40)
    • 1个 BQ79616 + 2个 BQ79612
      • 每个器件将填充所有可能的电池通道-(16 + 12 + 12 = 40)

    52个:

    • 2个 BQ79614 + 2个 BQ79612
      • 每个器件将填充所有可能的电池通道-(14 + 14 + 12 + 12 = 52)
    • 1个 BQ79616 + 3个 BQ79612
      • 每个器件将填充所有可能的电池通道-(16 + 12 + 12 + 12 = 52)

    由于您提到使用40s 或52s、因此我建议使用 BQ79612。  对于52系列、可 添加 BQ79612;对于40系列、可删除 BQ79612。  这将使电路设计变得非常简单、因为您只需移除不同电池组尺寸的器件即可。

    如果您要订购所有相同的器件型号、只需配置顶部器件以减少电池数量、除非它违反了连接6节以上电池的规则。  除了用于连接电池的电路外、BQ7961x 器件周围的硬件不应随电池数而变化。  如果你有一个不同的想法,你想让我检查可行性,或者你觉得我误解了你的问题,请告诉我。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的回复 Andria 您在这个设计方面对我帮助了很大。 我想为我的所有应用只设计1个电路板(基于电池数量)。 我的意思是、我将仅使用  BQ79616、我不会使用14或12个 IC。 我在设计上感到困惑、因为我在数据表上看到了该部件。  

    根据此文档、我应该将未使用的 VC 和 CB 引脚短路到正确的地方? 我不想这样做、因为我想使用相同的 IC、而不是根据电池数量更改硬件。 只需使用主动被动命令和软件来执行配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    遗憾的是、虽然这不是您最初想要 的值、但您必须将未使用的 CB 和 VC 引脚短接、并且您还必须将 ACTIVE_CELL 寄存器中的设置更改为您打算在每个器件上使用的电池数量。  

    如果只短接引脚而不更改 ACTIVE_CELL 寄存器值、则可能会获得错误的电压读数、从而触发错误的故障并导致系统出现问题。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我不得不为此找到另一种解决方案。  

    假设我将4个 GPIO 引脚连接到晶体管的栅极、以及连接到 VC 和 CB 的晶体管的漏极和源极引脚、电阻可能为0欧姆。 也许我可以用软件缩短它们的寿命、减少 BMS 电芯数量?  

    您认为如何通过此系统控制我需要的东西? 或者您有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    为了保持 BQ7961x 系列的稳健性、需要根据数据表正确连接未连接电池的 VC 和 CB 引脚。  对于特定的电池连接硬件、没有权变措施。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    我知道你说没有解决我的问题,你不推荐它,但我真的想尝试和看到结果. 所以我在想模拟开关 模拟开关和多路复用器产品选型| TI.com。 我想使用这个产品之一、并尝试通过软件通过 GPIO 引脚来控制它们。  

    我要问的最大问题是模拟开关的电阻、不知道它对 IC 有多大的影响。 我想通过软件使用模拟开关短接引脚、并且还将更改 ACTIVE_CELL 寄存器的设置。  

    如何选择部件(模拟开关)。 我该考虑什么?您对此设计的布局有何建议?  

    再次感谢您在此方面的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    安德里亚目前不在办公室、但一旦她回来、她就会回来找您。

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asher:有人可以帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    Andria 是 BQ79616团队中知识最渊博的成员、因此我个人建议等待她提供最好的答案。 她应该在24小时内回复您。

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    如前所述、不推荐您正在进行的设计、但如果您愿意、欢迎您尝试。  

    数据表推荐的设计涉及短接未使用的电池引脚、因此建议尽可能选用导通电阻极小的开关。  该开关上的任何压降都会导致电芯电压读数出现测量误差。

    此外、根据所组装的电池数量、此开关需要在将 VC 和 CB 引脚连接到最高 BAT 与将 VC 和 CB 引脚连接到电池之间切换。  还请注意、为了实现热插拔的稳健性、需要在连接到 BAT 的顶部 CB 引脚之间连接一个电容器、因此请确保实现这一点。

    最后、GPIO 引脚通常用于热敏电阻。  如果您将使用许多 GPIO 引脚进行模拟开关控制、则可能需要找到监测电池组温度的替代方法。

    如果您已经准备好尝试该设计并且知道潜在的问题、那么我建议联系多路复用器开关团队、因为我不是该产品线的专家。

    此致!

    安德里亚