This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:LM5023-CCM 模式

Guru**** 2560900 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249670/lm5023-lm5023-ccm-mode

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件: LM5021

您好  

我们在设计中使用 LM5023。

我需要 构建一个19V、3.3A 连续模式医疗级电源。

对于连续运行模式、设计 SMPS 时需要考虑哪些事项。

在 EVM 中、它可以表示为不连续工作模式原理图。

请帮助我们继续进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:  

    感谢您关注 LM5023准谐振(QR)反激式控制器。  

    LM5023经过专门设计、仅在 QR 和 DCM 模式下运行。  无法将此控制器配置为 CCM 运行。  

    我建议您考虑支持 CCM 的 LM5021或 UCC28C5x 系列控制器。   
    如需更多信息、请访问此处:
    https://www.ti.com/product/LM5021#tech-docs
    https://www.ti.com/product/UCC28C54#tech-docs

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ulrich

    感谢您的回复

    我有一个匝数比为12:1:2 19V 3.3A 变压器的400uH、无论是将此变压器与 LM5021一起用于19V 3.3A 适配器还是在设计时要更改/考虑的任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:  

    我建议您遵循 LM5021数据表应用部分给出的设计过程、使用适合您的特定应用(而不是那些示例应用的值)的值。   

    该过程应接近于应用的最佳变压器设计参数。  然后、您可以将手头的400uH 变压器参数与"纸质设计"的参数 进行比较、并确定通过对 应用目标进行一些小的调整、它是否足够接近可用性。   
    如果您的应用目标需要修改过多才能使用现有变压器、那么我建议设计完全符合您原始设计目标的新定制变压器。  

    LM5021数据表还将提供关于使用此控制器进行设计的注意事项的信息。   
    如需了解更多相关信息、 请访问 https://www.ti.com/product/LM5021#design-development 。   

    由于该线程不再涉及 LM5023、因此我将关闭它。
    如果您 将来有任何涉及 LM5021的问题、请为该控制器创建新问题。  

    此致、
    乌尔里希