This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:LED 显示充电状态

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249287/bq40z80-leds-display-state-of-charge

器件型号:BQ40Z80

尊敬的支持部门:

我将 BQ40Z80用于3节串联电池组、并启用了 LED 显示功能(6个 LED)。 学习过程现在正在进行、我认为直到现在还没有结束、我无法看到 LED 的正确配置(无论荷电状态如何、我只能看到所有 LED 亮起或仅亮起一个)、从而无法显示充电状态: 我想知道是否有其他方法可以使用 LED 在没有学习过程的情况下将充电状态可视化。

提前感谢您、

Br

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giorgio、

    您是否见过 第9.1.6节"充电状态 LED 闪烁选项"中的 TRM 

    此外、请参考这一 视频 并且这 常见问题 以便进行 LED 配置。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我将 充电状态的闪烁选项设置为0和1、但它似乎无效:我无法通过 LED 直观地显示充电状态:您是否确定要执行此操作不强制执行学习周期?

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giorgio、

    由于这些 LED 用于 RSOC、因此可能需要学习周期。 在执行学习周期之前、充电状态不会正确报告。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我试图完成学习循环没有成功:我想我会再试一次,并寻找一些关于它的旧话题。

    感谢大家的参与、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giorgio、

    您可以随时发布不同主题的新主题。 但您的学习循环问题很可能 之前已经得到解答。

    此致、
    何塞·库索