This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:适用于超级电容器 EDLC

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249945/bq77905-for-super-cap-edlc

器件型号:BQ77905
主题中讨论的其他器件: BQ76952

您好!

我有 4S* 3.0V  EDLC 充电保护应用程序。 需要从0V 至10.95V 的电压范围内充电(每个电压为2.73V)。

充电电流~10A、最大放电电流~50A。

 BQ77905是否适合该应用? 或任何其他合适的 PROTECT IC?

 OCD2和 OCD1的优势是什么? 为什么需要2 OCD。

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们的器件旨在与锂离子电池配合使用、因此 BQ77905与超级电容器不兼容、但 可以 使用 BQ76952监控超级电容器。

    将 BQ76952与超级电容器搭配    使用将会存在一些使用限制。

    1.您需要禁用 BQ76952上的电芯欠压保护(CUV)功能、因为超级电容器在放电时可以达到0V、CUV 阈值不能达到这么低。

    2.我们建议不要使用超过4个的电容器,因为 BQ76952要求  VC4和 VSS  之间的电芯 (VC4和 VC16之间的电芯)至少需要2V 的电压才能精确测量。 如果您不需要超过4个电容器、则通过将它们从 VC0放置到 VC4、您可以忽略此问题。

    3. BAT 引脚需要使用单独电源。 由于超级电容器可以放电至0V、因此您将无法使用它们来为 BQ76952供电。

    4.您将无法利用 BQ76952的电池平衡功能。 BQ76952需要 VC15和 VC16之间存在电芯、才能使用电芯平衡功能。 返回(2)您将无法这样做、因为放置在 VC4上方的电芯需要 VC4 - VSS > 2V 才能准确测量它们、并且由于超级电容器的性质而无法实现。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    马克斯·韦博肯