主题中讨论的其他器件: BQ76952
您好!
我有 4S* 3.0V EDLC 充电保护应用程序。 需要从0V 至10.95V 的电压范围内充电(每个电压为2.73V)。
充电电流~10A、最大放电电流~50A。
BQ77905是否适合该应用? 或任何其他合适的 PROTECT IC?
OCD2和 OCD1的优势是什么? 为什么需要2 OCD。
谢谢!
杰夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有 4S* 3.0V EDLC 充电保护应用程序。 需要从0V 至10.95V 的电压范围内充电(每个电压为2.73V)。
充电电流~10A、最大放电电流~50A。
BQ77905是否适合该应用? 或任何其他合适的 PROTECT IC?
OCD2和 OCD1的优势是什么? 为什么需要2 OCD。
谢谢!
杰夫
尊敬的 Jeff:
我们的器件旨在与锂离子电池配合使用、因此 BQ77905与超级电容器不兼容、但 可以 使用 BQ76952监控超级电容器。
将 BQ76952与超级电容器搭配 使用将会存在一些使用限制。
1.您需要禁用 BQ76952上的电芯欠压保护(CUV)功能、因为超级电容器在放电时可以达到0V、CUV 阈值不能达到这么低。
2.我们建议不要使用超过4个的电容器,因为 BQ76952要求 VC4和 VSS 之间的电芯 (VC4和 VC16之间的电芯)至少需要2V 的电压才能精确测量。 如果您不需要超过4个电容器、则通过将它们从 VC0放置到 VC4、您可以忽略此问题。
3. BAT 引脚需要使用单独电源。 由于超级电容器可以放电至0V、因此您将无法使用它们来为 BQ76952供电。
4.您将无法利用 BQ76952的电池平衡功能。 BQ76952需要 VC15和 VC16之间存在电芯、才能使用电芯平衡功能。 返回(2)您将无法这样做、因为放置在 VC4上方的电芯需要 VC4 - VSS > 2V 才能准确测量它们、并且由于超级电容器的性质而无法实现。
希望这对您有所帮助!
此致、
马克斯·韦博肯