This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-API REF3033:AIDBZR

Guru**** 2579205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249961/ti-api-ref3033-aidbzr

器件型号:REF3033

我使用上面的 API 工具进行手动订购。

我最近下达了订单号 TO4331227。

如果我把它们放在 T 的购物车中。 Icom、可以选择承运商。

但是、如果我通过 API 工具部分订购、则无法为以下商品选择任何承运商选项。

1.REF3033AIDBZR

2. LP5912-5.0DRVR  

TLV73333PDBVR

从现在开始、下次发货时、我希望将它们放入一个卷带中、而不是剪切带。

此外、我想在我通过 API 订购时写入我们的订单号、但我甚至无法写入任何字。

请检查并告诉我如何通过 API 订购卷带类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我已经请求友谊,所以我们可以用私人消息交谈,以保持信息安全。

    我在我们的生产系统中找不到以上订单是您想要模拟的测试订单还是量产订单。

    我目前也不认识这种形式。  您能否分享您正在使用的 API 工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎您有一个开发人员为您创建了 API GUI -您可以与开发人员共享以访问我们的 API 门户链接 、这可以帮助他们了解我们的规格和所需内容。 如果他们通读了这份规范、其中将讨论 Reel、对于您已设置的企业帐户、我认为您必须指明自己的承运商、以及您的结算信息-相信您可以列出各种承运商、 如果您有多个 运营商、那么您的开发人员需要为您提供该选项、TI 不会进行开发、但我们会在需要时提供链接和示例代码。  

    此链接指向 TI API 门户上的 Store 订单 API -TI store 订单 API | TI API 门户  内包含的该链接将是开发人员可以查看 的订单规格以了解所需的卷带和现场资源。   

    此链接用于入门  TI store API 套件-入门| TI API 门户

    您的结算信息是您必须提供承运商的信息、它们可能需要从 该结算信息的 API 规范信息中获取。