This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36520:低侧电流限制

Guru**** 2509915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248481/lmr36520-low-side-current-limit

器件型号:LMR36520

您好支持团队:

我的客户提出问题。 您可以支持吗?

*达到高侧电流限值后是否出现低侧电流限制? 或者、低侧电流限制可以在没有达到高侧电流限制的情况下工作?

例如、如果 IOUT:2A 且 ILRIPPLE:0.2A、则不会达到 ISC 阈值、但 ILS_LIMIT 最小值为1.8A、低侧 FET 是否会保持导通、直到电感电流达到1.8A?

* LMR36520如何将模式从 PFM 更改为 PWM、从 PWM 更改为 PFM? 过零检测器阈值 IL_ZC 0.04A?

谢谢。

池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    池田圣您好。

    我们将对此进行深入探讨、然后再与您联系。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikeda-San、

    很抱歉耽误你的时间。

    一般情况下,如果没有触发高侧电流限制,则不会触发低侧电流限制。 然而、在理论上、低侧电流限制可以在没有高侧电流限制的情况下工作、但它具有某些限制、例如容易受到接地干扰、无法检测电源和接地之间短路等故障情况。

    在省电模式下运行的转换器在轻负载电流时使用 PFM,在较重的负载电流时使用脉宽调制(PWM)。 在 PFM 模式下、转换器仅在输出电压低于标称输出电压时工作。 发生这种情况时、转换器开始开关、直到输出电压被调节至一个介于标称输出电压和比标称输出电压高0.8%之间的典型值。 在转换器断电期间、所有不必要的内部电路都会关闭、以降低 IC 的静态电流。 这种控制方法将静态电流显著降低至20 µA 典型值、从而提高轻载时的效率。 与转换器持续开关的 PWM 模式不同、PFM 模式允许转换器在短时脉冲下进行开关。

    请 在下面找到一个 pdf 链接、该链接对从 PWM 更改为 PFM 进行了更深入的说明、并参阅图3和图4以获得可视化辅助工具:

    https://ti.com/lit/an/slva236a/slva236a.pdf?ts = 1689619321386&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    希望这对您有所帮助。
    丹尼尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel - San、

    感谢您的支持。

    它们需要从 PWM 到 PFM 以及从 PFM 到 PWM 的转换点或阈值。 您可以支持吗? 该 过零检测器阈值 IL_ZC 0.04A 吗?

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikeda-San、

    可以使用数据表第一页上的此曲线来估算转换点


    用箭头标记的点为从 PFM 到 PWM 的转换。  
    请记住、此过渡点在很大程度上取决于组件值、组件容差和 I/O 要求。 此图中显示的转换点为典型值。  

     过零检测器阈值 IL_ZC 用于轻负载条件下的二极管仿真、以最大限度地提高效率。

    此致!
    丹尼尔·路易斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel - San、

    感谢您的支持。 请允许我确认一下、我认为效率固化的亮点是从 PWM 转换到 DCM (二极管仿真)、这种从 PWM 转换到 PFM 吗? 他们想知道 SW 频率正确变化时的负载电流点。

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确认!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel - San、

    这话什么意思? 您是说 这个转换是从 PWM 到 PFM 吗?  

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的!