This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:UCC28782启动问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250035/ucc28782-ucc28782-start-up-issue

器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件:TL431ATL431

大家好、

UCC 28782测试问题解答
1.交流电源接通时、VDD、Vp13、Vref 均正常、如图1所示。
2.之后,Vs13再次唤醒并拉低,然后周期性地(大约10ms 重复一次)上升并再次拉低,如图2~3所示
3、查看图3中放大的内容、发现在65us 左右后 Vs13的电压将低于10V、在此期间 PWML 频率约为500kHz、如图4~6所示
  同时、电源的输出仅为大约11V、无法升至所需的14.5V、VDD 将限制在大约13V。

4. Vs13电压升高后、PWML 也开始开启、为什么 Vs13电压下降、PWML 停止开关?
5.为什么 VDD 和 Vo 的电压不能上拉呢? 它是否与 Vs13压降引起的 PWML 停止相关?

e2e.ti.com/.../Neptune_5F00_200W_5F00_V0.2_5F00_Circuit.PDFe2e.ti.com/.../UCC28782-start-up-issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock 

      

      
      

     

      
         
      

        

     

       

        
      


    、 这是一种非常不寻常的情况。 我以前没有看到这样的波形。 VS13由 RUN 信号在内部控制、因此 VS13在 RUN 变为高电平时开启、而在 RUN 变为低电平时关闭。 此外、当 RUN 为高电平时、PWML 仅脉冲。 运行由决定运行模式的 FB 电流间接控制。 在屏幕截图1中、VREF 持续= 5V (首次启动后)、因此不指示任何关断。 此外、VDD 还保持在~13V…… 无 UVLO 循环。 在屏幕截图2中、某些 VS13和 PWML 脉冲"丢失"、但我认为由于示波器的低采样率(仅20us/pt)而看不到。 在屏幕截图3中、脉冲突发之间的10ms 很有意思、但我认为时序是重合的、不是基于任何内部时钟。 在屏幕快照4中、在最后一个 PWML 脉冲之后、VP13、VS13和 VPWML 上出现了"干扰"。 我认为这是 RUN 变为低位的时刻。 由于内部负载较小、VS13开关关闭、VS13电压简单地消耗掉。 注意:原理图显示 VS13未连接到任何地方(R32和 R11为"NC")。 在屏幕快照5和6中、PWML 脉冲的时序/频率与该问题无关。 由于没有任何关断迹象、因此该控制器的行为就像 FB 电流振荡一样。 长时间的无脉冲意味着 FB 电流为高电平(>75uA)、当 FB 电流较低时会出现短暂的脉冲时刻。 它可能处于 ABM 或 AAM 下、因此 IFB <~20uA? 由于输出电压仅达到11V、但 VDD 保持在13V 恒定、因此看起来像是环路在进行调节、可能处于空载条件下。 1.请检查 ATL431稳压器 U62周围的元件值。 查看电路板上的 R9和 R70是否与原理图值匹配。 确保 U62是 ATL431、而不是 TL431、因为 TL431需要更高的偏置电流才能正确调节。 R66值(14kR)适用于 ATL431、但不适用于 TL431。 2.与现有问题无关的设计似乎还有其他问题。 我怀疑一旦这个问题得到解决,可能会出现其他问题。 请提供此设计的输入和输出规格、以及用于此设计的 Excel 计算器工具(如果可用)。 此致、 乌尔里希