This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:UCC256403DDBR 变压器和外部电感器计算器工具

Guru**** 2443510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249341/ucc256403-ucc256403ddbr-transformer-and-external-inductor-calculator-tool

器件型号:UCC256403

大家好、

这里有两个问题。

1.如果我们想要设计54V/4.6A 规格、我可以使用54V/6.9A 来设计 LLC  谐振吗?

2. 我们是否有 UCC256403DDBR 变压器和外部电感计算器工具或文档可以参考最小 圈数和不饱和电感。

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您可以澄清一下您的第一个问题吗? 您想在较高额定功率(54V/6.9A)下设计 LLC、然后在较低额定功率(54V/4.6A)下使用它?

    您当然可以做到这一点。 但我想问你为什么要 这样做?

    Unknown 说:
    1. 如果我们想设计54V/4.6A 规格、我可以使用54V/6.9A 来设计 LLC  谐振吗?

    我们有 设计计算器。 它给出了要使用的 LLC 谐振电路元件的值。 但是、它不包括磁性元件设计计算。  

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    原因是实际的满载情况是54V/4.6A、我不太确定 在设计 LLC 谐振回路时是否应该使用过载(54V/6.9A)。 使用过载情况设计谐振回路是否正确? 或者、我应该使用 实际情况下的满载54V/4.6A 来设计谐振回路?

    2.我们是否有磁性元件的相关信息可供参考?

     计算器工具行103和104中的 FN (Mg_max)和 FN (Mg_min)是什么意思? 如何在该图上同时获得这两个值?  

    4.  LLC 计算的变压器饱和匝数是否与反激不同?

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    1.原因是实际情况下的满载是54V/4.6A、我不太确定我 在设计 LLC 谐振箱时是否应该使用过载(54V/6.9A)。 使用过载情况设计谐振回路是否正确? 或者我应该使用 实际情况下的满载54V/4.6A 来设计谐振回路?

    您可以设计 LLC 功率级、以实现10%过载。  

    我们是否有磁性元件的相关信息可供参考?

    有关磁性元件设计、请参阅此应用手册的第18节: https://www.ti.com/lit/pdf/sluaal2

     计算器工具栏103和104中的 FN (mg_max)和 FN (mg_min)是什么意思? 如何在该图上同时获得这两个值?  [/报价]

    如以下屏幕截图中所示、您必须将鼠标悬停在增益曲线上。

    有关设计计算器的更多详细信息、请参阅第21页的应用手册 设计示例:设计 LLC 谐振半桥电源转换器文章 

     LLC 计算的变压器饱和圈数是否与反激式不同?

    可以。 您是对的。

    我建议阅读应用手册: 设计 LLC 谐振半桥电源转换器文章 

    此致

    马尼坎塔

    [/quote]