This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:Bq24179-技术问题

Guru**** 2502935 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243473/bq24179-bq24179-technical-issues

器件型号:BQ24179

大家好、TI 团队、

我的应用需要频繁地移除电池。 bq24179支持电池就地检测吗?

当测试 Bq24179没有电池时、Vbat 端的电压将从0V 跳至8.4V。 这是否正常? 是否有任何方法可以在没有电池的情况下使 Vbat 电压接近 Vsysy?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    这是在以下情况下的预期行为:未连接电池、由于热敏电阻缺失而没有 TS 故障、启用充电并启用终端。  如果要使 BAT 接近 SYS、请禁用端接。   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff G ö,

    ?没有电池、芯片本身就能检测到没有电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi 开关、

    否、芯片无法检测到无电池。  一些客户编写主机软件来监控快速充电和终止状态、然后打开 BAT 引脚下拉电阻器以查看 BAT 引脚是否下降、这表示无电池。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    VBAT 和 VSYS 仍然有很大差异、,禁用端接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi 开关、

    在禁用终端并启用充电的情况下、V (BAT)应在接近 V (VSYS)时进行调节、除非任一条件达到 OVP。  如果是 OVP、则转换器会短暂关闭、直到 OVP 条件消除。  如果禁用充电、则不会发生这种情况。

    此致、

    杰夫