This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:BQ24040不能以1A 电流为电池充电

Guru**** 2502455 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245497/bq24040-bq24040-doesn-t-charge-the-battery-at-1a

器件型号:BQ24040

您好!

我使用 BQ24040进行设计、它仅在560mA 充电电流为1A。

那么、您能帮助我确定问题吗? 因为我在数据表中找不到我的设计有任何问题、

5V 输入

电池:2个18650电池并联。

Iset = 560R

ISET2至 GND。

TS 为10k 电阻器。

PRETERM = 2k

是否有建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1.) 电池:2个18650电池并联-应该不是问题

    2.) ISET = 560R --将电流设置为910mA,正常

    3.) ISET2至 GND -- ISET 将控制充电电流,正常

    4.) TS 为10k 电阻器--正常

    5.) PRETERM = 2k - TERM at 10%、正常

    要查看的几点:

    1.) BQ24040具有热限制保护特性、如果芯片温度为125C、输出电流将降低。  检查 IC 是否未发热、散热焊盘已焊接到良好的散热平面上。

    2.) 输入到输出电压差和压降--如果设备上的压降较低,则低于~750mV 的输出电流将降低。   

    3.) 可能的测试设置问题--出现了输入和输出线路中的电流表问题。  内部电流上的压降关闭导致问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    1. NTC 替换为10k 电阻器。

    2.输入电压为5V >(4.2V + 0.75V)

    3、 功率计的压降是0.12V。 功率计与电池内联。

    我已经隔离了这些问题。 只有当电池电量耗尽时、问题也存在。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    只有当电池电量耗尽时也存在此问题。  [/报价]

    Bill J -您只能在电池电量耗尽时看到问题、此时电池电压是多少?

    电源计与电池内联。

    Bill J -您是否在移除功率表的情况下进行了测试?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电池电量耗尽并正在充电时、电压为1.3.4V

    2.是的。 然后就比较难知道充电所提供的电流大小。 而且还低于1A、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否发送原理图和布局以供审核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉这么晚才回复。  

    这是我要使用的原理图。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    原理图看起来正常、未发现任何问题。

    监控输出电流的一个技巧/窍门是使用 ISET 引脚上的电压。   ISET 是与输出电流1至360成正比的电流源。

    对于560mA 输出、(.560A/360)* 560欧姆= 0.87V (Iset)

    对于1A 输出(1A/360)* 560欧姆= 1.5V。  请注意、当 ISET 上的电压为1.5V 时、单元处于恒流或电流调节模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我移动了电源输入引脚 BQ24040处的功率表、现在电池以1A 的电流充电、它运行良好。 所以测试设置就是问题所在。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢更新。