This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:单相/三相输入间的 KVFF/IIMO

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242109/ucc28070a-kvff-iimo-between-single-phase-three-phase-input

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件:UCC28070

您好!

单相和三相输入之间的 KVFF 值或数据表中 IIMO 的公式(13)是否不同? 这些是电路的工作条件。

  • 输入电压:交流三相180至220V
  • 输出电压:370V
  • 输出电流:12A

此外、如果表1中 VINAC 和 VIN 的电平不同、则必须选择哪个 KVFF 值?

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我已经分配了一名 TI 应用专家来帮助您解决您的问题。  他们会很快回复给你。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    感谢您对 UCC28070的查询。

    UCC28070只被设计用于单相应用。 对于三相情况、没有单独的 Kvff 表。

    因此、对于单相情况、由于您的输入电压范围是254Vpk 至311Vpk、因此将按如下方式选择 IMO 和 Kvff:

    我随附了一份文档、其中介绍了使用 UCC28070的三相 PFC 的建议方法。

    e2e.ti.com/.../6558.Designing-with-3-phase-PFCs.doc

    一个风险是、VINAC 中的纹波太小、无法在三相应用中执行 VFF 更新、其中 Kvff 更新要求该信号在50 us 内低于0.7V、以实现控制器内部的过零检测。 这将在输入电压变化时更新 Kvff、它依赖于这种过零保护。 这样做的原因在文档的图-2中详细说明、结果是它 不会产生正确的相电流、并且 THD 将更高、并且在 VINAC 没有过零将导致控制器卡在低增益。  

    图4排列具有独立的单相 PFC、适用于三相输入线路的每对线路。  每种 电源均可在总功耗要求的1/3下正常工作。  但是、由于输入整流、+和-电源轨电压不相同;它们彼此异相并且 PFC 输出不能直接连接在一起。  每个模块首先需要一个隔离转换级、以便将输出与输入隔离。  在下游转换器之后、它们的输出接地可以连接在一起、总输出施加到公共负载。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish

    感谢您的支持。 我还有三个问题。

    一个风险是 VINAC 中的纹波太小而无法在三相应用中执行 VFF 更新,在三相应用中,Kvff 更新要求此信号小于0.7V 并持续50us,以实现控制器内的过零检测。
    • 当纹波太小时、是否有办法满足文档图2电路中50 µs < 0.7V 的要求? 如果它是肯定的,它是如何可行的?
    • 是否能够提供即使在三相180至220V 的有限范围内的 KVFF 值?
    • 目前、输出电压随 PKLMT 功能平缓下降、但可以不可以急剧斜坡?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi-San:

    谢谢你的答复。

    1.这种方法未经 TI 测试或验证、实施起来比较困难。 但是,我可以概述这一过程,专家们在这里建议了这一过程作为一种变通办法。  VINAC 引脚专为40Hz 至200Hz 的超低开关频率而设计、要求 dv/dt 在1-4 mv/us 范围内进行 kvff 更新。

    建议使用陷波电路、其中使用555计时器来生成与交流电压波形过零同步的50Hz 正弦信号。 MOSFET 将使 VINAC 电容器放电、串联电阻用于调节 dv/dt 以实现 Kvff 更新的最佳效果。

    2. Kvff 根据表-1所示的峰值进行更新。 如果没有正确的 Kvff 更新、转换器将受到功率限制、因为没有过零信号、而 Kvff 在输入为直流电压时保持为8级。 因此、如果没有足够的过零来检测电平变化、客户需要实现与上述内容类似的功能、或者考虑按照前一文档中的建议在每个阶段实现三个单相 PFC。

    3.您可以尝试以下使用泄放电阻器进行类似操作。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish

    感谢您的支持。 请允许我提出一些其他问题。

    • 向 VINAC 输入施加直流电压时、KVFF 值是否会始终保持表1中的8级?
    • 公式13应使用哪个 VVINAC 值来计算 IIMO
      • 是否应根据表1中的电平选择 VVINAC 值、例如1级为0.7V、2级为1V、3级为1.2V、等等?
    • 当 VINAC 输入的直流电压传递到内部乘法器输入时、UCC28070A 是否没有问题?
      • 如果可以、UCC28070A 是否可以读取100V 至200V 的直流电压?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    1.是的 KVFF 从最高级别开始并基于过零更新。

    2. 对于100-200V 的输入电压范围,它包括4个级别。 Rimo 将被设计为1级、并且它应该足以覆盖整个范围、前提是随着输入电压的变化进行了正确的过零更新。  

    是的、它可以读取直流电压。  以下 e2e 线程也是有用的参考:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1177711/ucc28070-compatible-ac-and-dc-input?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28070%252520AND%252520DC#

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136162/ucc28070-multiplier-settings-at-dc-input/4361609?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28070%252520AND%252520DC#4361609

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、

    您能就第二个问题提供反馈吗? 恐怕您还没有回答这个问题。

    • 公式13应使用哪个 VVINAC 值来计算 IIMO
      • 是否应根据表1中的电平选择 VVINAC 值、例如1级为0.7V、2级为1V、3级为1.2V、等等?
    [/报价]

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新一山市

    VINAC 将为1级(0.76V)

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、

    请允许我重新表述第二个问题。

    在该主题的上一个答案中、对于单相输入电压范围为180至220V (254至311 Vpk)、您为公式13中的参数 VINAC 选择了1.65V、我想知道1.65V 的来源。

    由于 KVFF 值为1.604 V2、我认为本例中数据表表1中的电平为5、最终从电平5中选择了1.65V。

    那么、我的问题2就来了。 我怀疑应该为公式13中的选定电平选择最低的 VVINAC 峰值电压、例如1个 VVINAC (pk)用于2级、1.2 VINAC (pk)用于3级、以及从表1中传出、但我的理解是否正确?

    表1

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    是的、您的理解是正确的。

    具体取决于您的特定工作范围。 如果工作范围为180至300V、您将选择对应于180V 的电平(表第2列中的 Kvff 和电压值)、并将以红色突出显示的 VINAC 更新为正确的电平。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    哈里什