This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:三聚氰胺 REACH SVHC - TPS82085SILR

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248263/tps82085-melamine-reach-svhc---tps82085silr

器件型号:TPS82085
主题中讨论的其他器件:TPSM82823

根据 REACH 2023年1月17日更新、 三聚氰胺 均质材料中的物质含量不应超过0.1%。 我们正在使用您的器件 TPS82085SILR 产品中含有3%的三聚氰胺。 丙烯酸+环氧漆 物料。

这种情况限制了我们在欧盟地区的产品中使用此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    我们将在内部检查并联系您。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    正确。  丙烯酸+环氧合成材料中的三聚氰胺物质总质量为0.012mg。 这相当于 丙烯酸+环氧漆的质量的3%(0.4015mg)。 您还可以考虑使用 TPSM82823器件。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    正如 Randy 通过电子邮件向您阐明的那样、REACH 合规性是在文章级(完整产品级)进行计算的。 3%的计算是在均质材料(只有 丙烯酸+环氧漆材料)水平。 在物料层计算中、总质量为0.632gm、浓度小于0.1%。 因此该器件不会违反任何规格。

    此致、

    瓦伦