This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2700:LM2700运行不正常

Guru**** 2503935 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248592/lm2700-lm2700-not-works-well

器件型号:LM2700

您好、TI 团队:

根据 DS 的12V 输出典型应用以及 Webench 的仿真、我们目前正在使用升压转换器 LM2700。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LM2700_5F00_Design.pdf

器件由超级电容器供电、因此输入从 9.2 V 直流 -> 2.4 V 直流 我们希望将输入电压升压到 12 V 直流 @ 380 mA

Webench 工具的计算和仿真看起来很棒、但实际情况有所不同。 我不知道原因、但在我们的配置中升压转换器的效率非常低。 您能否验证设计并告诉我哪里出了问题(所选器件或其他)?

原理图(根据数据表/WebBench 设计器):

选用的电感器:VLS6045EX-150M-H
所选二极管:B320-13-F

经测试的 IC LM2700版本(开发板上的 MT 和最终设计中的 LD 都有这个问题)。

输入电压[V]

输入

电流

[A]

输出电压[V]

输出

电流

[A]

在功率

[瓦]

输出功率

[瓦]

损耗

[瓦]

效率:

8

0.67

12

0.35

5.36

4.2

1.16

0.783582

%

7

0.87

11.94

0.35

6.09

4.179

1.911

0.686207

%

6

1.32

11.99

0.35

7.92

4.1965

3.7235

0.529861

%

当输入电压约为5.5V 时、开关电流过高、且输出电压低于9V。我还根据 Webench Designer 更改了补偿值(在数据表示例和 Webench 计算中具有不同的值)。 但电路应具有更高的效率、并在末端放电至大约3V。 完成  

谢谢、此致、

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已包含配置原理图。

    e2e.ti.com/.../BoostLM2700Schematic.pdf

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    感谢您提供信息。 我会在下周早些时候查看并获得反馈。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    从原理图中、我没有找到问题。 奇怪的是、当 Vin=5.5V 时、转换器无法输出12V、因为电流限制似乎已被触发。 要进一步检查、您可以帮助检查以下项目吗?

    1. Vin 的测试点在哪里? 放置在超级电容器或 Vin 引脚附近?
    2. 是否 使用了15uH 的正确电感器 VLS6045EX-150M-H?

    如果可用、您是否能够提供 Vin (=6V 和5.5V、最好提供8V)、Vout 和电感器电流波形? 谢谢你。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    对不起,我使用了错误的电缆测试测量(电阻大于2欧姆的电缆)。 当我重新测试测量时、一切都正确、升压转换器运行良好。 您可以删除主题。

    谢谢、此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    感谢您的反馈。 很高兴该器件现在可以正常工作。

    我将关闭该主题。

    此致