This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:OVLO 简介

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249528/tps25947-about-ovlo

器件型号:TPS25947

您好!

我想问您一个有关 TPS25947 OVLO 的问题。
对于 OVLO、数据表电气特性阈值为1.2V (典型值)。
但是、由于建议运行条件为1.5V (MAX)、因此与阈值没有太大差异。
那么、如果 OVLO 引脚上的电压在过压事件期间超过1.5V、过压保护功能是否会正常工作?
或者当电压超过1.5V 时、操作是否会变得未定义?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    这不会是问题。 该引脚最高可耐受5V 直流电压。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我认识到在 OVLO 的建议工作条件下对最大值1.5V 的描述不正确、但我的理解是否正确?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们保持了1.5V、因为 OVLO 低于1.5V 时、泄漏电流较小。 因此、当以电阻梯形方式使用器件时、您需要更少的 OVLO 引脚漏电流、因此我们建议将电压保持在1.5V 以下。 但它可以在高达5V 的电压下工作、OV 功能将不受影响。

    此致

    G·库纳尔