This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:IC 刻录

Guru**** 2925240 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246620/lm5017-ic-burning-up

器件型号:LM5017

您好!

 我设计了 LM5017降压转换器、可将60V 降压至3.3V 、其中 包含3根导线

1-电源(来自60V 电池的输入)

2-接地(通讯接地)

3.3V (输出到 MCU)

3根以上的导线通过单个连接器。 上面的系统工作正常,但当我经常断开并连接到系统时, IC 正在燃烧,同时我的3.3V MCU 上的系统也被损坏。 可能是什么问题

我也将一个1uF 100V 直流陶瓷电容器放在了 IC 附近。 请找到损坏图像、原理图、  

 e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_lm5017-Power-Supply-v2_5F00_2023_2D00_07_2D00_10.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    您的意思是经常断开 Vin 与电池的连接还是断开 Vout 与负载(MCU)的连接?

    为什么 RR、CR、CAC 断开?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信它们是用于平滑的纹波吗?因此为了检查基本函数、我省略了它们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mounish

    需要使用纹波注入网络来使电路保持稳定、否则 Cout 应具有一些 ESR 来实现 Vout 反馈。

    能否通过频繁地打开/关闭 Vin 来重现故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这实际上是个问题,

    我得以重现故障。 因此,当故障发生3次之后,有时发生15次,但它正在发生,我想知道为什么会发生这种情况?

    每次我看到故障时、我都会看到来自 IC 第二个引脚的故障。 如何解决该问题?

    谢谢、此致

    穆尼什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mounish

    Vin 是否为稳定电压? 您是否能够在 上电/断电时捕获 Vin 的波形?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 来自电池、IC 仅在转换状态期间(假设为15种情况中的1种)才会亮起、但一旦连接、一切都很安全。 我个人觉得浪涌电流或浪涌正在油炸 IC。 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mounish

    您能否按照 PCB 原理图中的规定放置 RR、CR 和 CAC、看看这是否有用?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mounish

    我与其他专家进行了核实。  看起来这与 Cin 有关、  您能否尝试添加 Cin、看看这是否有用?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    添加 Cin 是否有帮助? 由于没有活动、我现在将关闭此文件。  如果有进一步的问题、可以自由地重新打开这个主题或启动新主题。

    谢谢!