This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:EN 阈值电压范围令人困惑。

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249535/tps55340-en-threshold-voltage-range-is-confusing

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: LM5157

团队成员  

我们计划在 TPS55340的使能引脚之前放置分压器。

我们对6.5电气特性 Ven 与图 6-11中的图完全不同感到困惑。

请告诉我们哪一个是正确的。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Changhee:

    请使用 6.5电气特性中的值。 表中的这些值由 TEST 保证。

    图6-11显示了典型值及其随温度的变化情况。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,冯

    感谢您的答复。

    这是附加问题。

    我们在5℃ 到70℃ 的温度范围内使用 TPS55340。

    在本例中、您能告诉我们 EN 阈值电压吗?

    该`s μ F、因为我们希望在 7.6V 的最小输入电压下使 Enable 为低电平、在11.1V 的最大输入电压下使 Enable 为高电平

    -40℃ to 150℃ 的 EN 阈值电压范围对于我们的应用来说太宽。

    谢谢    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Changhee:

    我们无法  在 5℃ 内为70℃ 提供 EN 阈值电压。

     您 可以看一下 LM5157 UVLO。 您可以使用 用于升压稳压器设计的 LM5157和 LM5158快速入门计算器对导通/关断电压进行编程。

    此致、

    冯志