This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:TL7660

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249695/tl7660-tl7660

器件型号:TL7660

该图显示、如果我们从 IC 汲取的电流较少、则输出电阻随温度的变化会更大。 我们可以推断该逻辑以得出这样的结论:如果消耗的电流更小、即大约为1微安、那么输出电阻因温度而变化的漂移会更大? 您是否有数据或任何关系可以指定在低消耗电流(大约为1微安)下温度与输出电阻之间的关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我无法得出这个结论、因为 VCC 在图中也在发生变化。

    我们是否可以推断此逻辑以得出结论:如果消耗的电流更低,即大约为1微安,那么由于温度而导致的输出电阻变化漂移将会更大?

    由于是旧器件、因此我们的数据有限。

    此致、

    冯志