This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:I2C 和使能引脚的电平转换

Guru**** 2391835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247450/tps55289-level-shift-for-i2c-and-enable-pin

器件型号:TPS55289

您好!

这种连接是否起作用、或者它是否需要进行电平转换? I2C 线路将直接连接到在3.3V 下工作的微控制器、并且 TPS55289配置为使用内部 LDO。 因此、我想知道我是否需要为 I2C 引脚和使能引脚移位该电压电平?

此致、

可汗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Khan

    否、I2C 引脚和 EN 引脚都不需要电平转换、当前配置正常。 建议使用100k 下拉电阻器将 EN 连接到 AGND。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    只是为了说明一下。 根据数据表、当您将 VCC (PIN-18)连接到 EXTVCC (PIN-21)时、您将把内部 LDO 用于 TPS55289内部的逻辑电路、对吗? 而且内部 LDO 的输出设置为5V、这不是意味着当您将器件连接到较低的电压(3.3V)电平时、它是否不需要电平转换器?

    谢谢!

    可汗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Khan

    EXTVCC 是唯一的 LDO 选择引脚、可选择内部或外部 LDO。

    I2C 引脚均为开漏连接、因此连接到3.3V 或5V 并不重要。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    您能否查看下面的完整原理图、并了解是否存在任何缺陷? 快速回顾一下。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Khan

    我是否可以知道他们的应用是什么以及任何其他项目详细信息、例如数量、时间表等?

    此器件的输入电压、输出电压和最大输出电流是多少?  

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    此应用要求输入电压范围为12V 至30V、输出电压范围为12V 至20V、电流最大为5A。

    谢谢!

    可汗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Khan

    该器件会在输入电压为12V 时输出20V/5A 吗? 该器件不支持这一点、热性能将是一个大问题。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    在我们使用此器件的应用中、此器件在20V 时的电流消耗不会全部为5A、在20V 时的电流消耗小于3A。 我们预计5A 电流仅在12V 输出时产生。

    -可汗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Khan

    此器件适合您的应用。 以下是我对原理图的评论:

    1. MODE 引脚需要设置为高电平或低电平才能选择 I2C 地址、我在原理图中没有看到。

    2.电感的饱和电流需要高于8A。

    3.请遵循布局指南。  

    e2e.ti.com/.../TPS55289-Layout-Guideline.pdf

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryce、

    MODE 连接至 GND。

    2.您对该电感器有何看法 Bourns SRP7050WA-4R7M。

    3.感谢您提供布局指南。

    -可汗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Khan

    电感器看起来正常。

    BRS、

    布莱斯