This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO 选择:3.3V 输入、1.05V 输出和1.8V 输入、1.5V 输出、0.3A

Guru**** 2390945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV743P, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249103/ldo-selection-3-3v-input-1-05v-output-and-1-8v-input-1-5v-output-0-3a

主题中讨论的其他器件:TLV743PTPS7A20

LDO 选择:

  •  3.3V 输入、1.05V 输出、0.3A
  • 1.8V 输入、1.5V 输出、0.3A

应用:笔记本电脑

目前晋升:

  • TLV743P (反馈:不适用于 1.8V 输入和1.5V 输出。 公式:VIN=Vout+0.5V 或2V)
  • TPS7A20 (反馈:适用于 1.8V 输入和1.5V 输出、但没有缓存)

请帮助您找到 其他解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Rosie、  

    预期的环境工作温度是多少? 也许 TPS7A20能够用于这两种选择。  

    你能解释一下什么是"没有缓步"?

    此外、如果 ADJ 输出是可接受的、 TLV75801PDRVR 可以是替代。  

    谢谢。

    -吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您检查我的问题。

    我与客户确认了一下、他需要两个单独的器件来满足两个要求。

    ADJ 输出是绝对可以接受的。 他所说的"没有缓冲器"是指他期望在1.5V 输出时有一个缓冲空间。

    竞争对手的 1.8V 输入和1.5V 输出器件为 GMT-G940。

    再次感谢您的推荐!

    此致。

    罗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Rosie、  

    感谢您提供更多信息。 我将关闭该主题并通过电子邮件继续谈话。  

    谢谢。

    -吉米