This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:I'm 想知道 LM5175芯片可以并联用于3.5KW 输出

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5170, UCD3138, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244855/lm5175-i-m-wondering-the-lm5175-chip-can-use-in-parallel-for-a-3-5kw-output

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5170UCD3138LM5176

您好、TI 专家:

  我用单个 LM5175芯片设计20V、8A 输出、运行良好。

  但现在我需要设计3600W 的额定输出功率、输出电压为24V 和48V (两者都需要满足)。

  这意味着该设计应提供超过150A(48V 输出电流为75A)的电流。 我的问题是、 LM5175可以并行使用吗?

  如果可以并联使用、例如、我可以将其与8个通道并联、那么单个 LM5175中的电流将小于20A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6322596:

    对于2个并联转换器、我会建议遵循本应用手册中的解决方案: 两个并联四开关降压/升压转换器之间的 LM5176功率共享(TI.com)

    对于后续相位、您需要添加更多的运算放大器并将所有运算放大器引用至来自第一相的相同信号。 尽管我认为这可能可行、但我认为很难实现、因为基准信号的微小变化可能已经出现、这是因为您所需的布局对于所有转换器来说都不是100%相同。

    BTW、对于8相、您应该使用外部相移时钟同步转换器。

    您的输入电压是多少? 升压转换器 LM5170可能更好地满足您的需求。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brigitte

      感谢您的答复。

      我会仔细检查您的建议、然后 评估 案例的可行性。

      我会在两天内回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brigitte

      很抱歉耽误你的时间。

      我 仔细阅读了应用手册。 我同意您的意见,对于2或4以上的渤海应用,很难 做到对称 的布局来保持功率份额的准确性,并避免其他信号的干扰。

      输入电压范围约为20V ~ 70V。 最大电流可能超过100A。 至于输出电压、是24V 和48V。

      EVM 中的同步串行接口。 我只要找到降压或升压拓扑、我想知道 LM5170 可以满足我的需求。

      谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    LM5170在一个方向上进行降压、在另一个方向上进行升压。 这意味着它无法在同一方向满足您对降压和升压的需求。 这是一个缺点。因为它很容易堆叠。

    您可能会考虑一个谐振转换器、与此 参考设计类似:PMP20978参考设计| TI.com

    我会将您的主题转交给一个团队、该团队可能具有适用于这种高功率设计的更好控制器。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigit、您好!

    HVC 通常不支持这种器件。  我会转发给一个能弄清楚的人。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigit 和 Feng:

    LM5170是一种双向控制器。  您或许能够使用 C2000或 UCD3138执行此操作。  如果您有关于这些器件的任何问题、请在 e2e 中重新发布、主题标题为 C2000和 UCD3138。  合适的应用工程师可以为您解答这些问题。

    此致、

    M·O

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike

      C2000和  UCD3138的解决方案似乎属于 DSP 或数字控制器。 这是一个乐队的新领域,我以前紧张的做了这件事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brigitte

      我注意到两相并联解决方案使用了 LM5176、我想强调 LM5175可以执行同样的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng、您好、这个问题已经转给了我、但我对 LM5175/6产品不熟悉。 我会把这封信寄给 Brigitte,他回答了您原来的问题。

    听起来和您最初问的问题一样。 尽管如此、我会将该线程重新分配给 Brigitte。