This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:提高 Simtrix 仿真速度

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1, UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249880/ucc21750-q1-simtrix-simulation-speed-improvement

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21750

目前、我们使用 UCC21750-Q1驱动器进行仿真。

 运行5m–10msec 的仿真需要48小时。

 您能告诉我们、有什么方法可以更快地运行仿真吗?

 我们使用 simetrix 软件进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prahlad,

    我怀疑模型中的某些东西会崩溃、无法进行评估。 驱动程序模型本身不应该花那么长的时间,可能是整个模型有一些复杂或麻烦,导致了崩溃。

    您还可以将 TI.com 上提供的 PSpice 模型用于 UCC21750。  

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    普拉蒂克