主题中讨论的其他器件:GPCCEDV、
您好
在采用 BQ4050的客户设计中、它们使用固定 EDV 模式。 GPCCEDV 报告如下所示。
GPC CEDV 工具、版本=60
当前时基故障中使用的配置
处理类型=1
NumCellSeries=4
CellTermV=2600
LearnSOC%=5
FitMaxSOC%=8
FitMinSOC%=3
ChemType=4
ElapsedTimeColumn=0
电压列=1
温度列=2
CurrentColumn=3
由 FIT 产生的 CEDV 参数。 如果 EDVV 位设置为1、那么在写入数据闪存时、EMF 和 EDVR0必须乘以串行电芯数
EMF 3658
EDVC0 670
EDVC1 0
EDVR1 1
EDVR0 3205
EDVT0 4797
EDVTC 11
VOC75 13271
VOC50 13164
VOC25 12962
对于低温和高温、EDV2点的建议 SOC 偏差容差小于5%、对于室温和高温、建议的 SOC 偏差容差小于3%
下面为每个文件提供了这组参数的偏差
文件 SOC 错误、% PASS
roomtemp_lowrate.csv -1.90898547666049 1
roomtemp_highrate.csv -5.13123879175504 0
hightemp_lowrate.csv -1.90898547666049 1
hightemp_highrate.csv -1.85393898011949 1
lowtemp_lowrate.csv -6.17498811567494 0
lowtemp_highrate.csv -14.00010595720401 0
准确度误差:偏差太大、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划
项目1:磷酸铁锂电池,4S10P,40Ah,充满电后,100%至75%放电,处于低温-10°C 状态4-6H,检查 SOC=77%
项目2:磷酸铁锂电池,4S5P,23AH,在2 -4°C 低温下充电100%,转为室温1.5天,无 SOC 变化,置于35°C 约2小时, SOC 变为83%
项目3:三元锂电池,4S16P,41.4AH,温度循环,在-20°C 处停留5H,在75°C 处转至高温处5H,结束后,置于室温下8H,SOC100%->46%,然后在12H 后检查,SOC=36%
以上所有测试都是在低温下完成的。 在这种工作条件下、电池电压几乎没有变化、但发生了 SOC 跳变。
发生 SOC 跳跃的原因是什么?
正在等待您的回复。
谢谢
星形